This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54426:输出电压略高、我可以#39;t 进行调整

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065288/tps54426-output-voltage-is-slightly-high-and-i-can-t-seem-to-adjust-it

器件型号:TPS54426

您好!

我们的设计中有五个此类器件、每个器件产生不同的电压。 输出电压为+5.0、+3.3、+2.5以及1.8和1.1V。  每个转换器均在相同的+12V 输入下工作、并且都具有使能输入、这些输入通过一个10 K 欧姆电阻器连接到 Vin。  除+1.8伏电压轨外、所有转换器均可正常工作。  该电源轨的电压为1.89伏。  我粘贴了下面的设计。 我移除了32.4K 欧姆电阻器、并将其替换为30K 欧姆电阻器、得到了相同的1.89伏输出。  我们已在两个单独的电路板上对此进行了研究、它们都显示了相同的问题。  提前感谢您的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    您能否捕获输出电压和 SW 波形? 如果 存在与输出总线连接的其他电路的泄漏电压路径、则可能会从外部将 Vout 上拉至1.89V。 在这种情况下、将不会有开关脉冲。

    谢谢、

    Andrew   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    你是对的。 我查看了直流/直流转换器上的 SW 引脚、没有活动。  另一个正常工作的直流/直流转换器上确实有一个开关波形。

    谢谢

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    除了另一个驱动1.8V 电压轨的电路外、我还应该寻找其他泄漏源吗?

    谢谢

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    Andrew 将在明天之前回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    从您的描述来看、我没有其他疑虑。 您只需找到漏电路径并断开路径即可。 我想输出电压将是1.8V。

    谢谢、

    Andrew