This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL4050A 与 LM4050-N:它们的制造要求是否不同?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064640/tl4050a-vs-lm4050-n-are-they-manufactured-with-different-requirements

各位专家:

根据此主题的标题、我们希望向客户寻求有关此问题的帮助。

有一位客户多年来一直在使用 LM4050AIM3-2.5/NOPB (来自 National Semicon)器件、但事实证明缺货、计划使用 TL4050A25QDBZR 作为替代产品。 我们想知道它们的兼容性、因为 帖子会使此选项不确定?  我们对数据表的审查仅显示了轻微的热差异。

 这两个器件的制造是否满足不同的要求?

谢谢!

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

    这些器件在功能上是等效的、但规格存在差异。 下面是简要总结。 不过、我建议您查看两个数据表、了解您的特定设计的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为一名外部人员、我认为其他用户具有特定的抗辐射要求。 如果应用程序对辐射不敏感,则引用的帖子实际上不适用。