This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:使用平均开关模型进行反激式电源仿真

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063431/lm5022-using-the-average-switching-model-for-flyback-power-supply-simulation

器件型号:LM5022

我尝试使用 LM5022的平均模型进行反激式设计、但我不确定如何将升压转换器的设计文件示例更改为反激式配置。  使用平均值模型是否也可以实现这一点、如果可以、是否有人有一个我可以参考的示例?

我的第一个想法是尝试设置一个耦合电感器来表示我的 XFMR 次级侧、并使用相应的电感来表示平均模型电感器的匝数比。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    感谢您在 设计中使用 LM5022。 我不确定 LM5022平均模型是否采用反激式配置、但我可以在假期结束时查看该模型、熟悉该模型的工程师会返回办公室。 现在、我想您可以使用变压器来表示匝数比、并联一个电感器来表示实际电感。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    我联系了熟悉 LM5022平均值模型的工程师。 在这种情况下、为升压转换器设置了 LM5022平均值模型、无法交换到反激式配置中。  

    我建议您只运行反激式转换器的瞬态模型、并进行负载瞬态和检查响应、这应该会为您提供有关其稳定性的良好提示。 如果实际电路是构建的、您也可以对其执行相同的操作。  

    谢谢、

    Richard