This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488Q-Q1:SEPIC:驱动功率 MOSFET 的 PWM 信号

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062761/lm3488q-q1-sepic-drive-pwm-signal-for-power-mosfet

器件型号:LM3488Q-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3488

您好!

我在 PCB 上设计了 SEPIC 转换器、它适用于小电流、但当我降低输出电阻或降低输入电压时、它不适用于高电流。

VIN = 4V-18V      Vout = 15V   Iout = 1A   FS = 400kHz

我 µH 了一个10 μ H 的耦合电感器。

我想我知道问题所在的地方、当我测量来自 LM3488的驱动 PWM 信号时、我得到40kHz 的开关频率、这说明了电源仪表无法提供电流的原因、因为根据公式、电感器排出的电流变为高电平 V = LDI/dt。 流经电感器的电流表明它处于不连续模式。  

在数据表中、它表示存在对频率开关进行分频的短路保护。  这是否解释了这个问题? 如何解决? 我已经更改了 IC 控制器。  

此外、我没有很好地解决 LM3488的补偿问题、这可能是问题吗?  

谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abbas,

    感谢您使用 LM3488进行设计。  您能否检查您的耦合电感器极性是否正确使用?  您是否还可以与我们分享准确标注组件值的动态信息、以便我们进行回顾?

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我检查了极性、没关系。 这是原理图。 我仍然不明白为什么驱动信号的频率比它应该的频率(400kHz)小10倍。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但您能展示完整的原理图吗?  总之 、我认为您缺少用于电流感应信号的滤波电阻器。 您应该在此处插入100欧姆。

    请尝试此操作、并告知我们您的问题是否已解决。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它没有解决问题、但我更改了补偿组件、结果更好。 输入电流仍然很高、我不知道 原因。

    您能不能为 SEPIC 设计建议采用相同规格的另一个 IC 参考 ?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abbas,

    很遗憾听到您在设计上遇到问题。 请查看随附的 SEPIC 设计。 它不完全符合您的相同规格、但非常接近。  

    www.ti.com/.../PMP9332

    如果您有任何疑问、请告诉我、

    Richard