Other Parts Discussed in Thread: LM3488
主题中讨论的其他器件:LM3488
您好!
我在 PCB 上设计了 SEPIC 转换器、它适用于小电流、但当我降低输出电阻或降低输入电压时、它不适用于高电流。
VIN = 4V-18V Vout = 15V Iout = 1A FS = 400kHz
我 µH 了一个10 μ H 的耦合电感器。
我想我知道问题所在的地方、当我测量来自 LM3488的驱动 PWM 信号时、我得到40kHz 的开关频率、这说明了电源仪表无法提供电流的原因、因为根据公式、电感器排出的电流变为高电平 V = LDI/dt。 流经电感器的电流表明它处于不连续模式。
在数据表中、它表示存在对频率开关进行分频的短路保护。 这是否解释了这个问题? 如何解决? 我已经更改了 IC 控制器。
此外、我没有很好地解决 LM3488的补偿问题、这可能是问题吗?
谢谢你。
此致。