This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2663:LM2663MX/NOPB 参考需要以下证书

Guru**** 2510875 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063300/lm2663-following-certificates-needed-for-lm2663mx-nopb-reference

器件型号:LM2663

您好!

我们正在使用您的组件 LM2663MX/NOPB 开发器 件、根据 ISO 13485标准、该组件被视为我们器件的关键组件。

您能否向我们发送此组件数据表中宣布的认证证明?
以下是预期证书的列表:
-合规证书
JEDEC 文档 JEP155
- RoHS
-范围
-无锑/溴(绿色)
IEC 62474 DB

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agnes、

    感谢您关注 LM2663。 负责此部件的工程师目前正在放假、明年将回到办公室。 请预计延迟回复。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 您可以在以下链接中找到所需的所有文档: https://www.ti.com/materialcontent/ 

    请使用您的凭据登录并查找您感兴趣的器件。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、  
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在以下链接中、我有信息、但没有证书。

    另一个参考是、我收到了包含绿色环保、IEC 62474、REACH 和 RoHS 证书的 zip 文件。

    是否可以向我发送与  LM2663MX/NOPB 参考相对应的 zip 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agnes、

    LM2663是较旧的器件、因此某些证书可能比其他证书更难找到。 但是、我成功找到了一个显示此器件质量、可靠性和封装数据的链接: https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=LM2663MX/NOPB。 请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    Richard