This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:当 Vin gt 为6V 时、整个温度范围内的 VDR 范围

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065230/lm3481-q1-vdr-range-at-full-temperature-range-when-vin-6v

器件型号:LM3481-Q1

尊敬的专家:

数据表仅给出了 VDR (max)=6V (typ)的类型值。  当 VIN 大于6V 时、我是否可以知道全温度下的驱动器电压 VDR 最小值?

VDR 是否足以驱动  VGS (max)=4.5V 的 MOSFET?

此致、

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您推广我们的器件。 假期需要更多时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    当 VIN 大于6V 时、内部稳压器将在6V 电压下进行调节、并且不同器件之间会有一些变化、但它应接近于6V。 不过、我不建议使用最大 Vgs 为4.5V 的 MOSFET。 相反、我建议您考虑使用逻辑电平 MOSFET、该器件的阈值电压应约为1->2V。  

    谢谢、

    Richard