This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A92:NR/SS 引脚上的外部电压

Guru**** 2539260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92, TPS7A94

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065747/tps7a92-external-voltage-on-nr-ss-pin

器件型号:TPS7A92
主题中讨论的其他器件: TPS7A94

是否可以 通过向 SS 引脚施加外部电压来控制误差放大器正输入所用的电压?  功能方框图(第7.2节)使其看起来像这个引脚直接连接到放大器的输入端。  我知道、这不是该引脚的预期用途、但这也许能够起作用。  我的应用要求内部基准电压低于默认800mV 并可调节、这似乎是一种有希望的方法。

我还对有意包含此类功能的任何推荐组件感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         我将在下周的星期二之前再次向您介绍这一点。

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         我是否可以知道为什么要降低基准电压? 您是否正在寻找 VOUT 小于0.8V 的电压? 反馈电阻器有助于满足可调 VOUT 要求。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在考虑将该器件用作恒流 LED 驱动器而不是电压稳压器的可能性。  我的 LED 电流相对较高、因此较低的基准电压很重要-类似于 LED 驱动器的标准0.2V 电压、而不是稳压器的0.8V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

              此时、我不确定 TPS7A92中的误差放大器是否支持200mV 的共模电压。 此外、内置基准(800mV)几乎始终用于为 LDO 的其他功能(例如、生成基准电流源、 电流限制等)供电、因此使用外部电压源绕过基准可能会导致性能不稳定。 我们有一款新器件 TPS7A94、其输出电压可调节、可降至0V。 此器件可能更适合您的要求。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特