你(们)好
我上传的数据不断显示"计算引擎报告了以下错误: 精度错误:偏差太高、很可能是数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划"错误消息。 我不确定我是否有一些奇怪的格式错误。 您能看一下我的数据集吗?e2e.ti.com/.../TI-CEDV.zip
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我上传的数据不断显示"计算引擎报告了以下错误: 精度错误:偏差太高、很可能是数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划"错误消息。 我不确定我是否有一些奇怪的格式错误。 您能看一下我的数据集吗?e2e.ti.com/.../TI-CEDV.zip
该数据集包括适用于高速率文件的极高放电率数据、整个放电仅需200秒、温度上升至80-100°C。 这看起来是电池运行异常、会损坏电池。 监测也不能设计为在瞬态条件下运行、因此对于低速率(正常条件)和超高速率(瞬态条件)、CEDV 方程的拟合不能同时良好。 我能够获得具有设置的低速率文件的良好精度
FitMaxSOC%=9
FitMinSOC%=3
LearnSOC%=7
但是、由于瞬态效应和温度急剧上升、高速率数据变化太大、因此误差仍然很高。
我还尝试将终止电压降低到3.3V 以下、因为对于极高速率应用、即使3V 通常也是高电平、而2.7V 更常见
如果器件允许、则运行时间会更长。 然而、即使达到3V 的极端放电率也没有帮助、因此我建议在更典型的高速率持续放电条件下、而不是在极端峰值电流情况下重新运行测试。