This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:电源开关咨询

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS62132, TPS62130, TPS2595, TPS25947, TPS25940-Q1, TPS22810, TPS1H100-Q1, TPS1HC100-Q1, TPS1HB16-Q1, TPS1HB08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062762/tps2595-power-switches-inquiries

器件型号:TPS2595
主题中讨论的其他器件:TPS61089TPS62132TPS62130TPS25947TPS25940-Q1TPS22810TPS1H100-Q1TPS1HC100-Q1TPS1HB16-Q1TPS1HB08-Q1

大家好、

我们希望在下面就我们客户的询问寻求您的帮助。

大家好、在我们的原型设计中、我们将使用您的直流/直流转换器(TPS62132、TPS62130、TPS61089)。 显然、它们彼此隔离、因为它们输出不同的电压、但它们共享相同的电源(即电池组)。

我正在阅读您的"电源开关基础知识"应用报告、我对如何使用您的电源开关来保护直流/直流转换器的输入和输出感兴趣。

对于输入端、报告显示使用电子保险丝。 如果我要使用您的3个转换器(它们仍共用同一个电池组)、您能指导我设计要使用的电子保险丝吗? 例如、 每3个电子保险丝的电流限制是否为最大电池组电流输出?

对于输出侧、您的报告分别显示了使用负载开关和高侧开关的情况。 虽然我了解每种电源开关拓扑的优点、但 我仍然没有为我的电路选择最全面的保护。 我倾向于在一条线路上同时使用2个或更多电源开关、以获得所需的保护。 我想到了两个组合:

  1. 按顺序加载开关和电子保险丝
  2. 电子保险丝和智能高侧开关、反之亦然

这些组合是否适用? TI 过去是否以这种方式对这些电源开关进行了测试? 它们是否适用于汽车应用?

我所寻求的保护全面涵盖了报告表1中的所有职能。 该电路将被发射到立方体卫星中、因此我的电路需要"特殊"保护。

请提供建议并感谢您的耐心和指导。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    1.电池工作电压是多少?

    2、每个直流/直流转换器的最大电流消耗是多少?

    3.直流/直流转换器输出端的负载是多少?  

    4、每个直流/直流转换器的输出电压是多少?

    如果有一些方框图会有所帮助。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    我们的客户分享了下面的原理图和电池规格。 据他说,

    我们的电池组的最小电压为6V、最大电压为8.4V。 这来自锂电池的2S2P 配置。

    至于负载、有很多负载连接到不同的转换器、因此我不能说只有1种类型的负载。 无论如何、我需要为这些负载和转换器本身提供保护。

    e2e.ti.com/.../7026.NCR18650B.pdf

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您提供所有信息。 我的意思是,在稳定状态下,每个转换器将从电池获取多少最大电流? 这样,我们将决定什么应该是电子保险丝的电流限制以及要使用的电子保险丝。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    根据我们的客户、

    根据数据表、我不确定每个转换器的最大建议输入电流是多少。 但我想我们可以假设稳态最大电流是每个转换器的最大可工作输入电流。

    我认为这是合理的。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    让我与团队讨论这一点。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我今天将回复回复。 您能否检查他们是否仅需要汽车级器件?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    客户应用程序用于立方体卫星。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    在输入侧、它们可以在每个路径上使用电子保险丝。 在输出端,它们可以根据负载类型使用 efuse ->负载开关或 efuse->HSS。 对于微控制器等板载负载,它们可以使用负载开关,对于非板载负载,例如电感负载,可以使用 HSS。  

    每个电子保险丝电流限制都必须略高于每个转换器电源轨上负载的最大稳定状态总电流。  

    电子保险丝建议:TPS2595、TPS25947、TPS25210

    要了解有关从 HSS 驱动负载的更多信息、客户可以参阅此应用手册:https://www.ti.com/lit/an/slvae30e/slvae30e.pdf?ts=1640258498529&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我知道应用是卫星应用,但客户在第一个问题中问的是汽车中是否有电源开关,所以我觉得他们问的是 TPS25940-Q1等符合汽车标准的器件,所以汽车合格的器件不是必需的,对吧?  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    除了电子保险丝建议之外、输出侧还需要哪些保护特性?

    如果所需的保护非常小、那么像 TPS22810这样的负载开关可以工作。 如果需要驱动外部电感负载和电流限制等更多功能、则首选高侧开关。 对于较低电流负载、我建议查看 TPS1H100-Q1和 TPS1HC100-Q1。

    对于高电流负载、TPS1HB08-Q1和 TPS1HB16-Q1等器件在支持7A 直流电流时没有问题。

    谢谢、

    Shreyas