大家好、TI 团队、
我想使用和评估 EVM、但无法通过 USB 连接。
根据用户指南、我将 ACCtrl 的波特率从9600更改为115200:

但是、当我想将 GUI 连接到 EVM 时、不会发生任何情况:

我尝试从两台不同的 PC 连接、但在这两台 PC 上都有相同的问题。
这里是 EVM 的图片、也许我已经在跳线处进行了一些监督:
(笑声)
提前感谢您的帮助!
BR、
Thomas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、TI 团队、
我想使用和评估 EVM、但无法通过 USB 连接。
根据用户指南、我将 ACCtrl 的波特率从9600更改为115200:

但是、当我想将 GUI 连接到 EVM 时、不会发生任何情况:

我尝试从两台不同的 PC 连接、但在这两台 PC 上都有相同的问题。
这里是 EVM 的图片、也许我已经在跳线处进行了一些监督:
(笑声)
提前感谢您的帮助!
BR、
Thomas
您好、Michael、
非常感谢您的回复和帮助。 我现在尝试了您的解决方案、但我仍然有相同的问题:
我尝试了
TPS6594x-1.0 和 TPS6594x 的波特率为9600
也是如此
TPS6594x-1.0和 TPS6594x 的波特率为115200
我还尝试开始使用两种波特率来减轻设备的影响、并尝试将跳线设置为 VSYS、从而连接 V3V3和 V5V0。
在每种情况下、我都会收到以下消息:

是否有我监督的内容、或者是否有一些可能被某些用户策略阻止的后台进程?
PS.:我无法在"Select Prot (选择属性)"下拉菜单中选择"Port (端口)"。
Phil、您好、
感谢您的回复。
是的、LED 指示灯亮起。
正如我在第一篇帖子中提到的、我尝试从两台不同的笔记本电脑进行连接、但没有成功。 此外、我尝试在不同的 USB 端口(USB 集线器、笔记本电脑上的 USB 端口和扩展坞上的 USB 端口)上使用它。
同时、一位同事尝试在不同端口的笔记本电脑(专业和专用)上使用第二个 EVM、但也没有成功。 他有与我相同的问题。
GUI 版本、如果这可能是问题:

是否还有其他可以监督的东西或问题?
谢谢!
Thomas
PS.:跳线位置:
J15:VSYS - V5V0
J30:3V3
J26:2 - 3
J37和 J47:从器件(我尝试了从器件和主器件的每种配置、只是为了排除这种可能性)
J45:开路
J20和 J21连接在一起(标配交付)
尊敬的 Alex:
感谢您提供信息。 昨天晚上(CEST)、我们可以在一台笔记本电脑上连接、但在其他3台设备上、我们仍然遇到了前面的帖子中介绍的问题。
在这台 PC 上、它通过"以管理员身份运行"启动 GUI、即使在使用管理员帐户登录时也是如此。 在其他设备上、我们无法连接、即使通过管理员帐户并使用"以管理员身份运行"也是如此。
我希望您的团队能够了解可能存在的问题。
谢谢、
Thomas
尊敬的 Chris:
是的、我可以在设备管理器中看到该设备: 
您可以看到、我的笔记本电脑上的器件具有更高的 COM 端口、但我无法移除较低的器件、因为现在连接的唯一外部器件是评估套件。
我还尝试在以管理员身份启动 GUI 时(向我的帐户授予管理员权限以及系统管理员尝试时)连接 Evalkit,但这也不起作用。 在 GUI 中、我无法在"select port"下拉菜单中选择 COM 端口。
BR、
Thomas