This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:无法启用芯片 AD 检测部分

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062902/bq76930-the-chip-ad-detection-section-cannot-be-enabled

器件型号:BQ76930

大家好、

问题: 使用 BQ7693003设计20S BMS 时、两个 BQ 芯片都无法启用内部 ADC。 状态寄存器值为0、控制寄存器1中的 ADC_EN 值和控制寄存器2中的 CC_EN 值为0、无法读取电压。

客户想知道这是不是因为芯片被压垮了、无法再使用了。

您可以帮助解决此问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    他们可以检查 BQ76930003器件上的电源引脚、以查看 IC 是否正常工作。 它们应测量 CAP1、CAP2、REGOUT、VC5x 和 BAT 引脚。 对于温度测量、TS1引脚应每2秒显示一次脉冲。 I2C 总线是否正常工作(它们是否看到器件的 ACK 以及它们是否使用 CRC)?  

    产品文件夹中提供了一些示例微控制器代码、可能会有所帮助。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    两个芯片都能够输出大约3.3V 的电压、CRC8用于程序中、并且逻辑分析仪可以检测到从器件 ACK 响应。 并且可以读取到两个 BQ 的增益为1 = 0x95增益2 = 0x83、计算出的增益为0x0175。 偏移分别为0x30和0x2F。

    [引用 userid="54672" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1062902/bq76930-The-chip-ad-detection-cannot -be enabled /3933118#3933118"]应测量 CAP1、CAP2、REGOUT、VC5x 和 BAT 引脚。 对于温度测量、TS1引脚应每2秒显示一次脉冲。[/引述]

    每个点的电压如下:(BAT_H、68.4V)、(REGOUT_H、41.73V)、(CAP1_H、 41.73V)、(VC5x_H、53.3V)、(CAP2_H、56.5V)、 TS1_H 不检测频率为2S 的脉冲。 (BAT_L、38.46V)、(REGOUT_L、3.296V)、(CAP1_L、 3.278V)、(VC5x_L、19.16V)、(CAP2_L、22.44V)、 TS1_L 也未检测到频率为2S 的脉冲。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    电压似乎正常。 有一个问题、这是一个20节串联电池系统、但似乎有19节电池(BAT_H - VC5x_H 电压看起来像4节而不是5节)。  

    TS1脉冲缺失可能是因为默认情况下 TEMP_SEL 位为零(使用内部温度)。 将该位设置为"1"将使用外部热敏电阻引脚。  

    您是否有不同的 I2C 总线连接到顶部和底部器件? TOP 和器件是否都显示 ADC_EN 位的问题?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    [引用 userid="54672" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1062902/bq76930-THICE-ADDETECTION SECTION 不能启用/3934659#3934659"]BAT_H - VC5x_H 电压看起来像4节电池、而不是5节)。  [/报价]

    这是因为连接端子的导线之一是开路的。  

    [引用 userid="54672" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1062902/bq76930-the-chip-ad-detection-section-cannot -be enabled /3934659#3934659"]将此位设置为"1"将使用外部热敏电阻引脚。  [/报价]

    是的、默认关断要求主机打开程序中 ADC_EN、TEMP_SEL、CC_EN 等位全部设置为1并发送到 BQ 芯片。 并获取 ACK 响应(逻辑分析仪监控)。

    现在、客户更换了原始 BQ 芯   片(更改后、CAP2_H/_L - VC5X_H/_L,REGOUT_H/_L - GND_H/_L,CAP1_H/_L - GND_H/_L、它们之间的电压全部为3.3V 左右)、并且 ADC_EN_H、ADC_EN_CC_L,仍无法设置为 CC_L、。

    此外、还有一个奇怪的现象:当 DsgMOS 和 ChgMOS 导通时、DSG_H 和 CHG_H 输出为20V、而 DSG_L 和 CHG_L 仅为12V 和6V

    客户已将设计文件与 TI 官方网站上的20S 文件进行比较、前端检测部分和电源控制部分仅修改了 IIC 通信电路部分。

    对于 IIC 电路的检测、通过在写入后读取保护寄存器的值来确定写入保护寄存器的值为真。

    您还可以帮助检查此问题吗? 非常感谢。

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    很抱歉耽误你的时间、我刚从假期回来。 您提到、连接电池端子的电线之一是开路的。 您能否分享这方面的图片? 未使用的电池输入引脚应如数据表中所示进行短接(请参阅"配置备用电池计数"一节)。

    TI 参考设计对 I2C 电路进行了哪些修改?

    此致、

    Matt