This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:了解电路基准节点。

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065721/tps63710-understanding-the-circuit-reference-node

器件型号:TPS63710

您好!

我们正在使用器件 TPS63710DRR 设计5V 至-3.3V 降压转换器、我们想了解 GND 节点是应连接在电感器和输出电容器之间、还是应根据所附图像进行连接。 我们已经过 EVM 原理图的交叉验证、发现 EVM Sch 符合所附图像(我们的实现)。 如果按照 EVM 和下图执行该实现、是否会将 GND 节点的电势提高到+3.3V? 这可能会导致该部分其余部分的 GND 参考错误。 请尽早澄清问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ariharan

    假期结束后、我们的美国团队将向您提供反馈。 谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ariharan、

    我查看您的原理图、数据表图10和 EVM 原理图。 我看不到主要的 GND 连接差异。 您的原理图看起来不错。 请澄清您的问题。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想了解当 Vout 引脚上生成-3.3V 电压、GND 引脚将处于0V 或+3.3V 电压时、GND 节点的电压电势是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ariharan!

    刚刚收到您的问题。 我们的美国团队将在休假后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ariharan S、

    请参阅数据表、GND 节点为引脚9和引脚10。 它们为0V。 请遵循数据表和 EVM 中的原理图。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy