This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:退出热关断

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87702-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063817/lp87702-q1-exiting-thermal-shutdown

器件型号:LP87702-Q1

大家好、

当  结温超过150°C 左右时、LP87702-Q1进入热关断模式

当结温低于 20摄氏度热关断迟滞时、它可以恢复。  

  一旦热关断迟滞"传递"、直流/直流转换器是否会自动重新启用? 还是   应首先清除寄存器 TDIE_SD_INT?

当 ENABLE 引脚保持高电平时、是否可以使用 TDIE_SD_INT 寄存器的状态来检查热事件是否导致复位?

 

Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    感谢您的参与、祝您节日愉快。 我们的工程团队目前的人员配置有限、目前已到1月3日。 我们将在1月7日之前提供反馈

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    必须清除 TDIE_SD_INT 中断才能重新启用稳压器。 如果 TDIE_SD_INT 位为高电平、则无法启用稳压器。

      

    TDIE_SD_INT 是锁存位、因此即使温度降至安全水平、它也会保持高电平。 可以通过读取该值来检查是否发生了热关断。

    此致、

    Samuli Piispanen