This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24711:开始短路时的反向电流

Guru**** 2387820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063816/tps24711-reverse-current-when-start-into-short

器件型号:TPS24711

大家好、  

您需要检查下面的波形。  

在开始简短的过程中、它进入 ILIM、根据我的理解、它应该进入功率限制、对吧? 或者在此测试中、电流限制低于功率限制?  

2. MOS 关断时、反向电流为什么会流出呢? 体二极管是否具有反向电流? 谢谢。

 

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您与我们联系。 我们明天会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    新年快乐!!! 很抱歉耽误你的时间...  

    请按您的查询顺序查看回答。

    1) 1)对于 TPS24711、该器件在启动短路期间或在输出短路期间的快速下拉之后以及 ILIM x VDS > PLIM 时应处于功率限制。 此图仅用于表示目的。  

    2) 2)输入电流中的负尖峰在关断期间由输入电容器提供。