This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:LM74800-Q1原理图回顾与放大器;问题

Guru**** 2553660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065304/lm7480-q1-lm74800-q1-schematic-review-question

器件型号:LM7480-Q1

您好!

客户希望查看原理图。

1.是否有电阻计算器?

满足 37.6V 和 UVP 19.7V OVP 电压的 R3、R4和 R8电阻值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho SR、

    感谢您与我们联系。 我们目前正在度假。

    请预计延迟回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho SR、

    客户正在尝试在 SW/VLO 和 OV 连接中使用 SW 和 VSNS 之间的内部开关。 该内部开关只能用于 OV、但不能用于 EN/UVLO 电阻分压 器、因为该内部开关仅在 EN/UVLO 为高电平时才会打开(这在这种情况下是不可能的、因为开关最初断开 VIN 和 EN/UVLO 的连接)。