This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:TINA 仿真中导通延迟时间异常长

Guru**** 2814385 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064931/lm7480-q1-abnormally-long-turn-on-delay-in-tina-simulation

器件型号:LM7480-Q1

大家好、PS:

我是否可以知道 VIN (VS 引脚)超过 UVLO 电平2.6V 后打开 DGATE 的~9ms 长延迟?

当您观察波形时、VS (UVLO/EN 引脚)已经为高电平、电压为5V、这表示 LM7480-Q1已启用。  

请参阅随附的 TINA。

e2e.ti.com/.../slvmdd1.tsc

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    感谢您与我们联系。

    我们目前正在度假、但我们将优先考虑此问题、并在2003年1月返回办公室时回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    要启用 DGATE、必须满足以下数据表中所述的条件、

    以下两个因素会导致 DGATE 导通延迟、

    1. 由于 R1、R2和 C2的值较高、在 VS 上累积的电压和 VCI-VS 电压被延迟。 这会延迟 HGATE 的导通。
    2. 只有 在 HGATE 导通后、引脚上才会累积电压。 由于 HGATE 上的 dVdt 电路、CS 点/ VA / VOUT 的压摆率很慢。  

    当您在仿真中探测 A、VS、CAP-VS 上的电压时、您将更好地理解。