This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:24V 直流或3.3VDC 线路在接地短路时会产生火花?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065431/lmr14050-24vdc-or-3-3vdc-line-will-generate-sparks-when-it-got-shorted-with-ground

器件型号:LMR14050
主题中讨论的其他器件:LM1085

您好!

我们有一 个重要的问题、它应该是一个安全解决方案。 我们需要在两个应用中安装传感器。

  1. 室内应用:在这种情况下、传感器将安装在靠近氮 气 、氨气气气缸的房间中。 有时可能会发生泄漏(或正常的小泄漏)。 泄漏可能会导致腐蚀。
  2. 室外应用: 在这种情况下、传感器将安装在氮气、氢气和 氨气 气气缸附近的室外露天环境中。 有时可能会发生泄漏、并且传感器上会发生雨水。
传感器将连接 到 我们的 CC3220MODSF 板、并使用  LMR14050SDDA 进行24V 输出、使用 LM1085进行3.3V 输出。 传感器电源电压范围为6-36VDC、我们将提供24VDC。 由于 环境中可能存在泄漏气体、我们需要提供安全解决方案、并且不应因直流短路引起的火花而导致点火。
查询:
1.如果传感器电缆(24VDC 和接地线)意外短路,是否会产生火花?  
请建议我们以安全 方法安装传感器并为其加电。
谢谢、此致、
Naveen K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naveen  

    是的、通过短接任意两根带电导线可以产生火花。 即使低电压系统可能将爆炸物/气体作为高压系统点燃、也是如此。  通常、设计人员会尝试使用较低的电压轨、最大限度地减少系统中存储的能量、并对暴露在 危险 位置的电路进行涂层/覆盖/隔离、以最大程度地降低风险。  我没有机会按照 IEC/EN 60079、NFPA497设计系统、但您可能需要通读这些内容并遵循这些标准。   

    (此信息仅供参考、TI 不保证准确性。  "买方/用户"独自负责其应用的设计、验证和测试、以及遵守与其应用相关的所有法律、法规、标准和安全相关要求。)  

    - Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric Lee:

    感谢您提供信息。

    当然、我们会考虑您的建议、仅供参考、我们会注意所有与安全相关的事项。

    1.我们使用的是接近传感器、如果它是电容式或电感式传感器、则没有额外的安全优势、对吧?

    2.为了降低功耗、我们将使用100欧姆串联电阻器从外部适配器为传感器提供9V 电压、 这样可以减少短路时产生火花的机会、对吧?

    3.涂层平均值,保形涂层? 您可以建议什么材料?

    4.不确定是否找到有关 IEC/EN 60079、NFPA497的正确文档/链接。  您能否分享数据表/链接。

    谢谢、此致、

    Naveen K  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naveen

    我认为这 不是电源管理论坛的主题。 通常、您必须根据要检测的物体选择接近传感器的类型。 电容式传感器可以检测到非金属物体。  

    2.限流电阻器可以减少产生火花的机会,但点燃爆炸性材料/气体的可能性仍然存在。

    3. 我认为这 不是电源管理论坛的主题。 请遵循 IEC/NFPA 标准。  

    4.请访问 https://www.ul.com/    https://www.nfpa.org/ 

    (此信息仅供参考、TI 不保证准确性。  "买方/用户"独自负责其应用的设计、验证和测试、以及遵守与其应用相关的所有法律、法规、标准和安全相关要求。)  

    - Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您提供信息。

    其意图是通过在电力线上添加任何可能的附加组件来保护器件/电源以及安全性、从而避免/最大限度地减少出现问题的机会。

    我们将注意装配体安全预防措施、但我们希望尽可能以安全的方式了解/实施设计。 主要问题是电力线。

    您的建议的最后澄清。

     "限流电阻器可以减少产生火花的机会、但点燃爆炸性材料/气体的可能性仍然存在。"

    1.请参阅所附的电路,如果 A-B 点短路,所有4种情况都会产生火花? 在哪种情况下可能会减少 产生火花的机会?

    2.即使 A-B 点的同一条线短路,也不可能避免火花(共1、2级)?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naveen  

    通过限制电流、降低电压并最大限度降低电缆的寄生电感、产生火花的机会减少。  

     当短路是由不能处理5mA (Case1)、2.5mA (CASE2)、24mA (case3)、12mA (Case4)的薄材料引起时、就有可能产生火焰

    (此信息仅供参考、TI 不保证准确性。  "买方/用户"独自负责其应用的设计、验证和测试、以及遵守与其应用相关的所有法律、法规、标准和安全相关要求。)  

    - Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您提供信息。

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您选择 TI。 如有任何疑问、请随时与我们联系。
    - Eric Lee (应用工程)