This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:电容器问题

Guru**** 2581305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065127/lm2623-capacitor-questions

器件型号:LM2623

可能涉及的人员、  

我正在使用 LM2623进行我的当前设计。 我想知道、建议使用哪些电容器 C1和 C2参数进行工作? 此外、建议在输入电容器中使用钽电容器还是陶瓷电容器? 非常感谢大家的参与。

-Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

     需要使用输入电容来降低输入纹波和噪声、以使稳压器正常运行。 如果稳压器的输入非常接近源输出、也可以减小尺寸。 对于稳压器提供接近最大额定输出的应用或预计会出现较大负载阶跃的应用、通常需要较大的尺寸。 应使用10µF μ F 的最小值、而对于更高的功率和动态负载、可能需要一个22µF μ F 至47µF μ F 的电容器。  

    我认为这两个电容器都可以用于输入电容器、我建议遵循数据表和 EVM 用户指南设计。

    对于输出、建议使用低 ESR (等效串联电阻、表示为 RESR)电容器、例如陶瓷电容器、聚合物电解电容器或低 ESR 钽电容器。  建议使用10µF Ω 的最小值、并且可以增大到更大的值以减小纹波。

    此致,

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erick、您好、建议在输入电容器中使用低 ESR 钽电容器吗? 此外、您是否建议输入和输出为钽电容器或陶瓷电容器是否可以工作? 最后、您能否澄清一下您在上一次响应中所做的以下注释:"我认为两个电容器都可以用于输入电容器、我建议遵循数据表和 EVM 用户指南设计"。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. Erick、很抱歉收到额外的消息。 除了我的最后一个回复外、我忘了问一件事。 我需要一个由2节并联锂离子18650电池提供的5V 稳压输出。 您是否会建议如数据表中所示使用此4.7pF 电容器、以及它应该具有哪些规格(它应该具有低 ESR 等)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我认为输入 和输出电容器都可以使用低 ESR 钽电容器和陶瓷电容器。 由于数据表和 EVM 中有建议的设计、因此遵循该设计很方便、而且两个电容器都可以。 请确保输入和输出电容器靠近布局中的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为4.7pF 适用于一 节锂电池输入和5V 输出。 由于技术规格和空间的原因、陶瓷电容器适合 C3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eric、我想为输入电容器使用220uF 陶瓷电容器、这在 LM2623评估板上是有要求的。 选择比 LM2623所需电容值更高的陶瓷电容器是否存在缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    较大的输入电容器将具有较低的输入电压纹波、我认为没有缺点。 但我认为220uF 的电容器足以支持 LM2623输入。