This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1431:计算器中的 idiv 是什么?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065739/tl1431-what-is-idiv-in-the-calculator

器件型号:TL1431

大家好、

我只是检查 TL1431的计算器、这里有一些输入字段:

没有找到关于最后一件事的任何东西- idiv/Iref。 IREF max = 10mA、IREF 标称值~1、5...3uA、这些是我在数据表中找到的值。 但什么是特夫? 数据中心没有提到这一点。 可能是其电阻分压器电流? 为什么此参数为“可选”?

对2022年的新体验致以最美好的祝愿!

Dainius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dainius:

    Idev/Irefis 实际上不是数据表规格、它是 Idev ( 流经 R2/R3的电流)/Iref 之间的比率。 例如、TL1431的1000的 Idev/Iref 比率将为1000 * Iref (max)= 1000 * 4uA (TL1431Q)= 4mA (通过 R2 + R3)。  

    器件的输出为 Vout = Vref *(1+R2/R3)+ R2*Iref。 因此、如果您使 Idev/Iref 比率较大、它将使 R2增大、这会影响输出电压和电流消耗、因此 R1将进行适当缩放。