This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM78L:LE50ABD-TR 引脚对引脚交替

Guru**** 1797640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065736/lm78l-le50abd-tr-pin-to-pin-alternate

器件型号:LM78L

需要  针对 LE50ABD-TR 器件提供 P2P 替代建议(https://www.digikey.in/en/products/detail/stmicroelectronics/LE50ABD-TR/1884059)。

设计规格:  

Vout = 5V、固定

输入电压范围= 7V-30V 或更高

输出电压调节精度= 1%

封装= SOIC8

精度为1%

禁止功能未使用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Prahlad、  

    遗憾的是、我们拥有的 P2P 器件的精度不是1%。 这更多的是经典引脚、我们建议切换到更现代的设计。 我们拥有的一些 P2P 附加器件包括 LM2931AM-5.0/NOPB、LM2936BM-5.0/NOPB 和 TL751L05CDG4。  

    谢谢、  

    McKyla