请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM78L 需要 针对 LE50ABD-TR 器件提供 P2P 替代建议(https://www.digikey.in/en/products/detail/stmicroelectronics/LE50ABD-TR/1884059)。
设计规格:
Vout = 5V、固定
输入电压范围= 7V-30V 或更高
输出电压调节精度= 1%
封装= SOIC8
精度为1%
禁止功能未使用