This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:AFE 引脚 VC5至 VC10处的读数异常

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065692/bq76940-abnormal-readings-at-the-afe-pins-vc5-to-vc10

器件型号:BQ76940

您好!

我们将使用配套的 IC 14S 系列来开发 AFE BQ7694001。 请查找原理图的附件。

我们将面临一个惊喜、在这个惊喜中、具有 IC 和不具有 IC 的引脚上的电压读数如下表所述。

VC0

VC1

VC2

VC3.

VC4.

VC5.

VC5B

VC6.

Vc7

VC8.

VC9.

VC10

VC10B

VC11.

VC12.

VC13.

VC14

VC15.

电流

0

3.8.

7.6.

11.5.

15.3

19.1.

19.1.

22.9.

27.

31.

35.

39.

39.

43.

47.1.

51.1.

51.1.

55.2.

没有 IC 电压

0

3.8.

7.67

11.5.

15.3

19.25.

28.26.

28.28.

28.3.

30.8.

30.6.

30.02

38.1.

42.1.

47.

51.1.

51.1.

55.1.

如果 IC 被放置、则万用表在 VC5B 至 VC10B 之间接地时测得的电压异常。

此外、在 IC 焊接 R51、R45和 R52后、开始放气。

请查看原理图、并告知我们缺少哪些内容、否则可能是操作系统电压读数异常的原因。

注意:如果 IC 被移除、则电极垫上的电压显示正常读数

e2e.ti.com/.../file602B9B3A_2D00_BMS_5F00_AFE.pdf

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohsik、

    从描述中我想知道表行的标签是否可以交换。  第一行似乎是施加的电池电压、每个电池大约为4V。  VC5和 VC5B 是相同的、因为 可能没有连接电路。  第二行看起来中间组的所有引脚大致短接在一起。  我想知道、VC10X 和 VC5X 之间的低电阻是否会损坏 IC。  如果 IC 仍然安装、您可以连接电源/电池并检查 R56和 R57两端的电压。  具有相反符号的类似电压将指示流入 VC10X 和流出 VC5X 的电流、可能来自损坏的 IC 或 IC 下方的短路。  VC5B 至 VC10将在 VC10X 和 VC5X 电压之间或附近拉在一起。

    测量 VC10X 和 VC5X wrt 接地也可能是有用的信息。

    VC5B 至 VC10向共模电压拉取时、Q15和 Q13可能会关断、Q16、Q14和 Q17可能导通。  这是 R51、R45和 R52中电流的可能原因。

    除非您在 IC 下方发现短路、否则 BQ76940可能已损坏。