This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:当 SD 无法,μ A 且 OUT 为空载时、为什么 Vout 为1.2V

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065587/lm5576-why-vout-is-1-2v-when-sd-unable-and-out-is-unload

器件型号:LM5576

VIN 48V,Vout22V,SD 启用时,IT‘s OK。

但当 SD 为0V 时、无法,Vout 为1.2V,VL 也为1.2V。

这是正常的吗?

和原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 SD 引脚电压设置为0V 时、输出端似乎没有负载。 如果是这种情况、那么输出电压上的1.2V 可能是由于在关断模式下输出电容器上剩余的电量。  您能否尝试将1k Ω 电阻器与输出电容器并联、并观察这是否会导致输出放电至0V?  

    您还可以重新发送原理图吗? 外部组件值太小、无法读取。  

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果增加20kohm 电子负载、 1.2V 将消失。 但取出20kohm、显示为1.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    听起来像是来自 HS FET 或连接到 VOUT 的某些外部电路的泄漏电流。

    如果在 SD 为低电平时 SW 引脚上没有开关脉冲、则器件将正确关闭。

    您可能需要在负载上使用10k 或20k 来增大泄漏电流。

    谢谢