This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:黄金映像编程后的精确计量条件

Guru**** 2585245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065667/bq28z610-r1-conditions-for-accurate-gauging-after-golden-image-programming

器件型号:BQ28Z610-R1

大家好、TI 电源管理团队

我对使用黄金映像进行编程的电池电量监测有疑问。

将 Golden Image 编程到电池后,......

1) 1) 是否立即进行精确的监测?
2) 2)满电后首次放电期间是否正确进行了监测?
3) 3)即使我从未充满电且从未完全放电、监测是否准确?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongki、

    很大程度上取决于电池的制造容差。 如果电池相同、则从一开始计量就非常精确。 然而、在实践中存在差异。 第一次放电将让监测计了解电池的阻抗。 随着更多周期的完成、这些变化将被考虑在内。

    在大多数情况下、监测计将立即精确。