This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:电池未充电、指示灯闪烁

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064266/bq24171-the-battery-is-not-charged-the-indicator-light-flashes

器件型号:BQ24171

充电 IC 启动测试结果:MOS 正常导通、VREF (3.3V)、Vregn (6V)、TS 引脚电压大约为2.6V、SW 没有波形、处于持续上拉7.8V 的状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里的问题是 TS 引脚未正确偏置。 目前、TS 引脚为2.6V、即 VREF 的78.79%。 在此电压下、TS 引脚暂停充电(VREF 的任何%均高于70.8%典型值)。 请使用热敏电阻正确偏置 TS 引脚以进行电池温度检测、或在有效电压范围内永久偏置 TS 引脚。 更多详细信息、请参阅第9.3.18节。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS 将永久偏置修改为充电、但它将在充电至8.31v 后停止充电。 请帮助您了解原因。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发生这种情况时、您可以测量 FB 引脚吗? STAT 引脚在做什么? 此时的输入电压是多少?

    谢谢、

    Mike Emanuel