请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24171 充电 IC 启动测试结果:MOS 正常导通、VREF (3.3V)、Vregn (6V)、TS 引脚电压大约为2.6V、SW 没有波形、处于持续上拉7.8V 的状态

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
充电 IC 启动测试结果:MOS 正常导通、VREF (3.3V)、Vregn (6V)、TS 引脚电压大约为2.6V、SW 没有波形、处于持续上拉7.8V 的状态

您好!
这里的问题是 TS 引脚未正确偏置。 目前、TS 引脚为2.6V、即 VREF 的78.79%。 在此电压下、TS 引脚暂停充电(VREF 的任何%均高于70.8%典型值)。 请使用热敏电阻正确偏置 TS 引脚以进行电池温度检测、或在有效电压范围内永久偏置 TS 引脚。 更多详细信息、请参阅第9.3.18节。
谢谢、
Mike Emanuel
如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。