This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641EVM:有关 EVM 中 OVP 和 UVP 设置的问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065343/tps92641evm-questions-for-the-ovp-and-uvp-setting-in-evm

器件型号:TPS92641EVM
主题中讨论的其他器件:TPS92641

您好!

从 下面的 TPS92641 EVM、

https://www.ti.com/lit/pdf/slvu823

我们得到以下设置。

VIN= 43 - 53V

Vturn = 40.5V

Vhys = 15.5V

Vovp=48.9V

VLED=40V

问题1:

Vturn _off (40.5-15.5)=25V

VIN 必须低于25V 才能关闭 tps92641、但 VLED 为40V。 EVM 为什么会设置此值?

问题2:

Vin、max 为53V、但 Vovp 为48.9V。 设置是否太接近 Vin、max、并且它可能永远不会触发 OVP?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    Q1:当 UVLO 和 PWM 同时使用 UDIM 引脚时、不建议使用默认电阻器值、而大于3V 的电压更适合迟滞设置。  

    Q2:(48.9+0.7)/53=94%正常情况下、TPS92641无法达到如此大的占空比。

    Robin