This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140-Q1:LM5140Q-1 200V 输入电压

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, LM5140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065428/lm5140-q1-lm5140q-1-200v-vin

器件型号:LM5140-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143-Q1

您好、TI、

当输入电压被外部栅极驱动器和外部启动电源过限时、可以使用 LM5140Q1 IC?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此应用的输入电压范围、输出电压、输出电流和 FSW 是多少?

    外部栅极驱动器是可行的、但由于 SW 连接到 GND、自适应死区时间控制的优势可能会丢失。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hegarty 先生

    输入电压范围为50V 至125V、输出电压为15V、输出电流为10A (交错)、Fsw 为440kHz。 当系统异常持续2秒时、VIN 为200V。
    我认为、外部模拟死区时间电路可用于恢复死区时间控制。

    "Vin"是否是 IC 中控制结构的参数? 如果我不将 Vin 连接到任何位置、IC 是否正常工作?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用 LM5143-Q1、因为 LM5140-Q1的最大输出电压规格为15V (与电流感测放大器共模范围有关)。

    控制架构不需要 VIN、因此、如果需要、可以很好地连接到较低/恒定电压。

    此致、

    Tim