This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:开环测试

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3844, UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065518/uc3842-open-loop-test

器件型号:UC3842
主题中讨论的其他器件:UC3844

你(们)好

如何检查 uc3842/uc3844的开环测试?

我给出了

VCC = 17V、

Vfeedback = 2.5V 外部电压

Isense =外部0.5V

当施加所有这些电压时、我获得的输出脉冲具有最大脉冲宽度(对于 uc3842 - 98%和 uc3844 - 48%)。 通过改变 Vsense 和 Isense、脉宽不会改变。 为什么脉宽不会通过更改这些电压而变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请遵循数据表第21页上的开环图。 VFB 和 Isense 都影响脉冲宽度。