This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2388:I2C 上升/下降时间太短

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063203/tps2388-i2c-rising-falling-time-too-fast

器件型号:TPS2388

降级器、

我们的测量值结果低于20ns、是否有任何调整方法?

或者 、这不是关键项目可以放弃吗?

BR

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您可以调整 I2C 总线上的电容和电阻以满足计时要求。 谢谢。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    如果信号过快会影响通信? 还是可以、不会引起任何警告?

    在我看来、 如果调节电容和电阻 不起作用、信号过快似乎不会导致问题。

    BR

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    上升和下降时间小于技术规格不应导致功能故障、但它不符合 I2C 技术规格。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    是否有机会修改上升/下降时间标准?

    可能的取消最小值?

    BR

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们无法修改我们的数据表规格、因为这是符合 I2C 的规格。 您可以添加电阻器和电容器、以增加上升/下降时间以实现兼容。 谢谢。  

    此致、

    一分钱