This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS735:TPS73525DRB 参考需要以下证书

Guru**** 671890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063295/tps735-following-certificates-needed-for-tps73525drb-reference

器件型号:TPS735

您好!

我们正在使用您的组件 TPS73525DRB 开发器 件、根据 ISO 13485标准、该组件被视为我们器件的关键组件。

您能否向我们发送此组件数据表中宣布的认证证明?
以下是预期证书的列表:
-合规证书
JEDEC 文档 JEP155
JEDEC 文档 JEP157
- RoHS
-范围
-无锑/溴(绿色)
IEC 62474 DB

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         我将在两个工作日内再次与您进行探讨

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您提供这些证书。

    您能否向我们发送 合规证书的附录页以查看相关模型? 如证书中所示、"请参阅模型附录页"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        请注意、您所引用的合规性证书不适用于此器件。 请参见随附的更新文件夹、其中包含 有关 RoHS、IEC62474、REACH、绿色环保以及该特定器件的质量和可靠性声明的声明文档、该声明表明已满足相关 JEDEC 和合规性标准。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

    e2e.ti.com/.../4503.TPS735.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您提供这些新证书。

    您能否向我们发送 合规证书的附录页以查看相关模型? 如证书中所示、"请参阅模型附录页"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agnes、

            您可能已经注意到、更新后的文件夹中未提供合规性证书。 这是因为先前提供的合规性证书误包括在内、不适用于此器件、因此不相关。 质量和可靠性声明可能用于代替合规性证书。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    感谢您的回复。

    我无法获取 其他4个 TI 参考的证书。 可以帮帮我吗?

    以下是3个参考文献所需的证书列表: TPS22917DBV、 LM2663MX/NOPB 和  TPS62740DSS:

    • RoHS

    • 范围

    • 无锑/溴(绿色)

    • IEC 62474 DB

    最后参考  TPD4S012DRYR、这里列出了所需的证书:

    • RoHS

    • 范围

    • 无锑/溴(绿色)

    • IEC 62474 DB

    • IEC 61000-4-2 ESD 保护(4级接触)

    • IEC 61000-4-5浪涌

    • INSI/UL 497“配对的导体通信电路保护”

    • CAN/CSA-C22.2 No. 226“电信网络中的保护器”

    非常感谢您的帮助、

    此致、

    Agnès μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agnes、

            前面提供的 RoHS、REACH、绿色环保和 IEC62474声明 应适用于所有相关的 TI 产品。 关于 TPD4S012DRYR、请通过 https://ticsc.service-now.com/csm 联系 TI 的客户支持中心 、并提交所需证书申请。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特