This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:Vref 上的负电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065543/tl431-negative-voltage-on-vref

器件型号:TL431

您好 Champ、

我正在向我的客户提出要求。 它们使用 的是 TL431BQDBZR (SOT-23-3)。  

在应用中、当单元 PSU 关闭时、Vref 将具有大约-0.6V 的负电压。 (测量结果如下)

我们能否确认负电压是否会对组件造成损坏? 此外,还有什么需要注意的呢?

感谢您的支持。

请注意、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    没有明确的答案、因为 TL431 Vref 引脚是基于电流的引脚。 Vref 的绝对最大值为-0.05mA 至10mA。

    确保组件不会损坏的唯一方法是确保 Vref 引脚和-0.6V 电源之间有足够的串联电阻来限制绝对最大值之间的电流。 测量流出引脚的电流、如果电流超出绝对最大值、则增加电阻