This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:CC1/CC2上可能存在电流读取错误

Guru**** 2767185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065617/bq76952evm-current-reading-possible-error-on-cc1-cc2

器件型号:BQ76952EVM

尊敬的技术人员:

我们使用 BQ76952EVM 平台、我们的 CC1/CC2电流读数有时会在没有任何负载的情况下提供大约7、5mA 的电流。

问题可能出在哪呢? 我附加了两张照片、其中显示了 CC1在7、5mA 和0mA 电流读数之间的切换。 (用户 A 设置为0.1mA)


谢谢、

安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andras、

    这是正常情况。 库仑计数器具有偏移误差、 请参阅  数据表的第7.15节—库仑计数器、我们可以看到器件的偏移误差为~7.6uV。 BQ76952EVM 具有一个板载1m Ω 感应电阻器、 我们可以使用该电阻器来计算 预期 偏移电流为(7.6uV)/(1m Ω)=~7.6mA。

    这是您在器件空载时看到的情况。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon