This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4701-EP:数据表中图2和3的 Y 轴澄清

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064610/tps7a4701-ep-clarification-on-y-axis-of-figure-2-and-3-in-the-datasheet

器件型号:TPS7A4701-EP

团队、  

您能否详细说明数据表图2和图3中的 Y 轴标签?

您能简单介绍一下如何阅读图形吗? 想知道如何解读这些值的+/-100+%。  

感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

             感谢 您指出这一点、 图2和3上的 Y 轴标签显然不正确、需要修复。 我将需要验证团队的帮助、遗憾的是、验证团队将不得不等到2022年1月。 请使用 EC 表中提供的线路和负载调节规格进行设计计算。 与这些图一样、它们也表示随温度变化的典型数据。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srikanth、  

    谢谢! 感谢快速响应! 假期结束后、我将与团队成员一起回圈。

    此致

    Michael Schneider  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

             如前所述、EP 版本数据表中的轴标记不正确。 原始版本(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a47.pdf)具有正确的轴标签。 我们将着手修复 EP 版本中的标签。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特