This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:插入非标准 PSE 时具有 TPH/TPL 功能

Guru**** 2538000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065417/tps23730-tph-tpl-feature-when-an-non-standard-pse-plug-in

器件型号:TPS23730

大家好、

我的客户想与您确认  我们是否将 DC-48V 非标准 PoE (50W+)连接到  TPS23730的 PD 电路? TPH 和 TPL 都是逻辑高电平还是逻辑低电平? 客户已尝试过、TPH/TPL 将高电平有效。 这对您也有道理吗? 谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    这是适配器电压吗? 它是否连接到 APD? 或者、这像 RJ45输入上的 PoE 注入器吗?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    谢谢。 请参阅以下反馈。

    这是适配器电压吗? 它是否连接到 APD? 或者、这像 RJ45输入上的 PoE 注入器吗?

    没有适配器电压、不使用 APD。 它们使用散射型 tcky 二极管来提供冗余电源。  是的、 它就像连接到 RJ45的 POE 喷油器(非标准)一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    噢、我明白了、是的、这是预期行为。 TPH 和 TPL 信号为低电平有效。 它们只会根据数据表中的表8.2激活。 TPH 和 TPL 信号指示检测到的 PSE 类型、称为相互识别。 但是、由于 POE 注入器只是在通电、因此 TPH/TPL 信号应处于高电平或未激活状态。  

    这是否合理、这是客户看到的吗?  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师