This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320U:电源序列发生器原理图验证

Guru**** 2814245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065323/ucd90320u-power-sequencer-schematic-verification

器件型号:UCD90320U

e2e.ti.com/.../UCD90320UZWST_5F00_SCHEMATICS.pdf

您好!

我是来自 mobiveil Technologies 的 Dhanalakshmi。

我们在设计中使用此器件(UCD90320UZWST)。

请验证我共享的原理图。(在原始原理图中连接了 U100A)

尽快需要帮助。

谢谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以参考以下 sch 指南。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvub50 

    未看到任何与 AMONX 引脚连接的信号。 如果电压不需要外部分压器、建议使用200 Ω 串行电阻器。

    2.未在 I2C SCL/SDA 上看到上拉源。 请根据指南进行添加。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。您提到的问题已经得到了关注。

    我对 VREFA+和 VREFA-引脚连接有疑问。我们不使用 Vref。

    因此、未连接的引脚可以保持开路。

    提前感谢

    Dhanalakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果不使用 VREF 引脚、则可以将其保持断开状态  

    此致

    Yihe