This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:5V 2A 电源在负载下出现问题

Guru**** 2766635 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062319/lm5116-5v-2a-power-supply-sagging-under-load

器件型号:LM5116

大家好、我有 一个围绕 LM5116MH 构建的电源设计、它基本上从第三方分线板复制到定制 PCB 上(我们目前没有一名电源工程师、而是使用参考设计来支持该供应商的另一个器件)。 然而、当我们进行初始电路板启动时、我们发现在额定负载的50%以下、输出电压下降了大约8%(目标为5V @ 2A、空载时为5.01V、而1A 左右时为4.65V、可看到一些纹波)。 奇怪的是、我们复制设计的开发板没有相同的行为、因此我想知道是否存在可能导致这种情况的组件容差问题、或者它是否可能是布局问题。 我的电气工程技能已达到极限(通过培训我是嵌入式软件工程师)、我正在寻找此问题的其他潜在原因。

我在下面附上了该电路的电源部分以及相关的 BOM 信息的屏幕截图。  我们的通用设计规格是33-60V 电池输入降压至5V 2A 输出。  深入了解数据表后、我发现供应商设计运行在二极管仿真模式下、因此我在 DEMB 引脚和电流检测之间快速连接了一个10k 电阻器、但这对输出行为没有任何明显的影响。 是否存在可能导致这种情况的特定布局问题? 或者我应该更深入地了解的特定组件? 提前感谢!

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files Power-Supply-BOM.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你  

    • 请确保在 VIN 和接地端之间尽可能靠近器件的位置装入一个小型陶瓷电容器(C306、307、308、309、310、311中的一个)
    • 应将 C316放置在靠近器件的位置
    • UVLO 现在未连接到任何位置
    • CS-CSG 应以开尔文连接到 R305

    此外、请从 TI.com 下载 LM5116快速入门并验证您的 BOM 选择。  https://www.ti.com/lit/zip/snvu051 

    -Eric Lee (应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我正在关闭此主题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随意打开新主题或重新打开此主题。 谢谢
    - Eric Lee (应用工程)