This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65101:VGH 和 VCOM 无输出

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65140, TPS65141, TPS65101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065195/tps65101-vgh-and-vcom-no-output

器件型号:TPS65101
主题中讨论的其他器件:TPS65140TPS65141

您好!

我的客户遇到 有关 VGH 和 VCOM 无输出的问题、

您是否能帮助检查下面的原理图是否有任何错误。

AVDD:9.89 ~ 10.5V

VGH:19.4 ~ 20.6V

VGL:-10.3 ~-9.7V

VCOM:4~4.6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    请注意、当 AVDD 为10V 时、无法实现-10V 电压、因此客户应将-10V 电压的设置降低至更接近-8V、或将 AVDD 增加至大约12V。 在该 VGL 电源轨未处于稳压状态的情况下、如果使用 TPS65140/145、器件会关断。 原理图显示正在使用的器件是 TPS65141、但请与客户确认。

    此外、数据表建议 R39应在40K 至120K 范围内、因此请请求客户更改此值。 根据数据表中的公式7、C16应~42pF、因此请请求客户使用最接近该值的值。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    明白了、我会要求客户修改设计并再次检查。

    它应该使用 TPS65101、可能与 TPS65141协同布局。  

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff。 这些建议也应适用于 TPS65101。

    此致、

    辽卡特