This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1526:在测试振荡器的初始精度时、CT 的值是正确的?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065076/uc1526-what-is-proper-value-for-ct-when-testing-initial-accuracy-of-the-oscillator

器件型号:UC1526

您好、专家

我们使用的器件型号为 UC1856J883B、也称为8551501VA。

我们发现 UC1526数据表中的 CT 值与相应的 SMD 文档88515.pdf 之间存在差异。  

https://www.ti.com/lit/gpn/uc1526 

https://landandmaritimeapps.dla.mil/Downloads/MilSpec/Smd/85515.pdf 

在 SMD 中、初始精度规格列出了 Rt=4.12k Ω+/-0.1%和 CT=0.01uF +/-0.1%的条件。

在数据表中、规格表下方的注5表示 Rt=4.12kohm+/-1%和 CT=0.1uF +/-1%的值。

您能否确认 在测试振荡器的测试初始精度时应使用的正确 CT 值?

我们相信 SMD 文档是正确的、但正在等待您的确认。

此致、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您可以随附 SMD  文档88515吗? 我无法下载 该文档。

    BR

    徐杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../85515.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    你是对的。  在 UC1526数据表的第6页上、当 CT 等于0.01uF 时、化石将等于40kHz。

    BR

    徐杰瑞