This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH 仿真结果的热阻。

Guru**** 1809840 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050, LMR14050SEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064692/the-thermal-resistance-of-the-webench-simulation-result

主题中讨论的其他器件:LMR14050LMR14050SEVM

WEBENCH 仿真结果的热阻被描述为26°C/W (θja)。 然而、LMR14050技术规格表对42.5°C/W (θja)进行了说明。 我想知道每个器件都有何种热耗散条件。 关于散热、有一个说明请参考 SPRA953、但我无法理解详细信息、所以请告诉我。 TO-220封装的热阻仅为60°C/W、因此没有散热机制的 HSOIC-8高于该值。
仿真参数
VinMin = 18.0V
VinMax = 20.0V
输出电压= 9.0V
Iout = 4.5A
器件= LMR14050SDDAR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takashi、

    仿真结果 基于实际 PCB,数据表中遵循封装的 JEDEC 规范。 请使用26°C/W (θja)进行计算。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装在符合标准 JESD51-7的印刷电路板上时、热阻是不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takashi、

    我将在下一个工作日(星期一)为您提供反馈。 谢谢你。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takashi、

    是的,我也找到了以下信息,请参考,谢谢。

    JEDEC 标准环境(JESD51-7 PCB)基于4个铜层(2oz、1oz、1oz、2oC)、在114.3*76.2*1.6mm 电路板上不含散热过孔。  

    谢谢、

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    对于 LMR140X0  、26°C/W (θja μ W)基于 LMR14050EVM 板、如果您的设计具有4层或更多层且 PCB 尺寸大于 EVM、 则可以使用此数据来估算热性能、42.5°C/W (θja μ W)是标准 JEDEC 板上的仿真结果。  

    TO-220封装的热阻应优于 SO8封装、 您提到的60°C/W 可能位于不带散热器的 JEDEC 板上。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMR14050SEVM 的尺寸为76mmx76mm。
    根据 LMR14050EVM 用户指南、该指南规定:
    "3电路板布局
    图3至图6显示了 LMR14050SEVM 的电路板布局。 PCB 由4层组成
    设计。 在所有四层上施加2oz 铜平面、以通过一组散热过孔散热
    连接到所有四层。 "
    在这些条件下是26°C/W 吗?
    42.5°C/W (θja μ W)是 JESD51-7 PCB 上的仿真结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    你是对的。

    对于4层2oz PCB 76x76mm、为26°C/W

    42.5°C/W (θja μ W)是 JESD51-7 PCB 上的仿真结果

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy

    我明白了。 谢谢你。