This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:当输入电压为3.5V ~ 3.9v 时、纹波会突然增加

Guru**** 2387610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900, TPS631000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064804/tps63000-when-the-input-voltage-is-3-5v-3-9v-the-ripple-suddenly-increases

器件型号:TPS63000
主题中讨论的其他器件:TPS63900TPS631000

我们产品的输入电压范围为3.0V ~ 4.4V、输出为3.6V。 当输入电压为4V ~ 4.4V 和3V ~ 3.4V 时、纹波正常。 当输入电压为3.5V ~ 3.9v 时、纹波会突然增加。 这种情况是否有所改善?

下图显示了输出测试波形。 前段的输入电源为4V、后段的输入电源为3.9v。 输出功率纹波显然更大。 我们接收器的原始灵敏度为-116dbm。 当输入电源介于3.5V 和3.9v 之间时、灵敏度下降至- 112dbm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  HY,

     当输入从3.4V 更改为3.5V 或更高时、您是否有图片?

    我想看看 它是否是来自噪声源的富丽堂皇的耦合。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入电源从3.4V 变为3.5V 时、纹波变化与4.0V 变为3.9v 时的变化相同。 如下所示:

    当输入电压为4V ~ 4.4V 和3V ~ 3.4V 时、tps6300的开关频率为1.3mhz、当输入电压为3.5V ~ 3.9v 时、开关频率为653khz。

    当输入电压为3.85v 时、开关频率为1.3mhz 和653khz、波形如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  HY,

    我认为这是无法改进的、因为它是由器件进入降压/升压操作引起的、它包含一个降压周期和一个升压周期。

    输出电流如何? 您可以尝试使用一些新器件、例如 TPS631000或 TPS63900。 它们的性能将会好得多。

    下图显示了当 VIN 以2V/S 斜率变化时 TPS631000的纹波性能。

    此致

    TAO