This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:充电电流随着输入电压降至5V 以下而下降

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065124/bq24075-charge-current-drops-as-input-voltage-falls-below-5v

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件: bq24072

使用 BQ24075进行的测试显示、充电电流随着输入电压下降而下降(选择电阻器值以在周期的快速充电部分提供1A 电流)。 bq24072未出现此行为。 两个芯片的工作范围均为4.35至6V。但是、我们看到使用 BQ24075时的电流下降到4.35V 以上、而不是使用 bq24072时的电流下降。  

您能否 告诉我如何配置 BQ24075以使充电电流保持在额定电压以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    由于 OUT 引脚调节和 Vdppm 的差异、这是 bq24075的正常行为。

    此致、

    Nick