This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:OTG 中 VBUS 最大输出电流

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065376/bq25703a-vbus-maximum-output-current-in-otg

器件型号:BQ25703A

你(们)好

对于 BQ25703A、3节锂离子电池、OTG 中的20V Vbus、我们如何估算 Vbus 上的最大输出电流? 我看到 OTG 电流的最大电流限制为6.35A。 我们是否可以将此电流限制视为升压电路的开关电流限制? 我们可以估计:Iout =[Vbat x 6.35 / 20V] x 0.9吗? 0.9是效率。  

谢谢!

-落基山脉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    使用效率功率平衡是估算最大 IOTG 电流的正确方法、但6.35A 是 OTG 输出电流的电流限制。  因此、方程式为0.9=(20V*6.35Amath)/(VBATmin*IBAT)。   

    此致、

    Jeff