This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:STAT 引脚 isn#39;t Pull UP、当充电禁用时

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065122/bq24295-stat-pin-isn-t-pull-up-when-charge-disable

器件型号:BQ24295

您好!

MCU (AT32F403ARGT7)读取 STAT 引脚状态。 连接充电电源后、STAT 引脚被拉至低电平。 当充电电源断开时、 STAT 引脚不会正确上拉。 没有任何外部上拉电路、只有 MCU 内部弱上拉被启用。

如数据表中所述、当故障情况发生时、STAT 引脚应该闪烁、但实际上它保持低电平电压。 什么

折页图是原理图:

Br、Jianing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jianing:

    当 VBUS 电源断开时、STAT 引脚不再工作。  充电器处于 HiZ 状态并关闭功能、以最大程度地降低功率损耗。 原理图上还显示了 PMID 的最小电容为6.8uF、REGN 的最小电容为4.7uF。

    此致、

    Jeff