This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915EVM-014:我可以#39;t 使其正常工作

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064882/bq77915evm-014-i-can-t-get-it-to-work-properly

器件型号:BQ77915EVM-014
主题中讨论的其他器件:BQ77915

大家好、我有一个评估板来检查 BQ77915。

我´m 开发一个 BMS 到3节电池(LiFePo4)、但使用此评估板(首先检查评估板、然后使用器件 BQ77915对 PCB 进行设计)、当其中一节电池的电压高于3.8V 时、我看不到平衡(LED 不打开)。 BMS 会继续工作、直到此电芯的电压达到4.2V、然后 BMS 会关闭、直至放电。

我不´m 我是否做了错误的事情。

我必须说、我将评估板配置为3节电池。 电源电压大约为20V、充电电流为30mA (BQ77915内部插入电流限制为50mA、非常适合我、可使平衡效果良好)。

请帮帮我。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、放电电流最大值可能为1A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xabier、您好!

    遗憾的是、由于假期、我们的工程团队在本周剩余时间内无法工作。 我们将在下周12月29日之前再次与您进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xabier 您好!

    您是否在 J5上放置了分流器以启用电池平衡? CBI 必须短接至 GND 以启用电池平衡。 电池平衡不会在3.8V 时自动启动、它会在电池达到该电压且低于 Vstart (3.8V)的电池和另一个具有 Vstart +Vstep 电压的电池时启动。 因此、两节电池在电池达到3.8V 后的 VSTEP 差异  

    在电压达到4.2V 之前、器件将继续工作、这是 EVM 的 OVP 值。 电池平衡 LED 未亮起。 如果达到此点、则应在过压电池达到 VFC 或(VOV–VHYS_OV)(如果启用电池平衡)之前进行电池平衡。

    我建议您观看我们介绍 BQ77915电池平衡的培训视频:

    https://training.ti.com/how-cell-balancing-feature-works-bq77915

    此致、

    Luis Hernandez Salomon