This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:过放电保护后无法正常工作

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065224/bq2970-cannot-work-normally-after-overdischarge-protection

器件型号:BQ2970

大家好、

以下是一个问题可能需要您的帮助:

BQ2970需要被短接 V-和 VSS 以首次激活芯片、并且只要电池保持接通、它就不需要再次被激活。 该电路如图所示、TP19和 TP20连接到锂电池。

在测试过程中、当采样机长时间放电且电池电压低于 Vuvp2.8v 进行过放电保护后再充电、发现 DOUT 引脚无法切换到低电平、充电无法激活芯片。 在芯片能够继续工作之前、仍然需要手动将 V-和 VSS 短接? 如果是、则与手册中的描述不同。

您可以帮助解决此问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    遗憾的是、我们的应用程序团队目前正在度假。 我们将在2021年12月30日之前回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!尊敬的:

    感谢您的提醒。 期待您的再次光临!

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    为什么 FET 路径中有0.51 Ω 电阻器? 遇到此问题时、它们在 V-和 VSS (BQ2970的)之间测量什么电压? 电池的电压是多少?  

    确保其超出保护范围的条件与数据表第9.4节"器件功能模式"中所述的条件匹配。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon