This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:客户希望使用 BQ25887替换 BQ25883、是否可以禁用电池平衡?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25883, BQ25887
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064959/bq25887-customer-want-to-use-bq25887-to-replace-bq25883-does-the-cell-balance-can-be-disable

器件型号:BQ25887
主题中讨论的其他器件:BQ25883

您好、专家、

客户希望在大规模生产项目中使用 BQ25887替换 BQ25883由于短缺、是否可以禁用电池平衡?

如果设置电池平衡 CB_AUTO_EN、MID/CBSET 是否可以悬空? 充电功能 是否可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:

    MID/CBSET 不能保持悬空、但 CB 可被禁用。  请记住、887没有像883这样的 SYS 输出、因此系统负载必须直接连接到电池。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复、进一步确认:

    1.如何禁用 CB,是否将   CB_AUTO_EN 设置为禁用?

    2.客户的电池中点没有铅、如果中点/CBSET 不能悬空、您有什么建议吗?

      如何使用电阻分压器从电池封装获取半电压?  在这种情况下、充电功能能否正常工作? 它是否有任何副作用?

    3.注意到系统差异,我们正在尝试找到解决方法。

    谢谢。

    Anderson

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:

    关于第1条,是的。

    关于2、您的电阻分压器想法将起作用。  我们尚未在 MID 和 CBSET 悬空时进行测试。  如果 ADC 正常工作以读取总电池电压、则可能可以将其保持悬空。  遗憾的是、我们都在度假或远程工作、目前无法在实验室中进行测试。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:

    我与支持该产品的工程师进行了核对、 他确认该器件可调节 REG00中的电池电压、而不是电池电压。 顶部电池电压基本上是在中间测量的 VBAT–VCELL (底部电池)的计算。 因此、MID 不能悬空。   

    此致、

    Jeff