This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:不准确的电流检测问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065019/bq76940-inaccurate-current-detection-issues

器件型号:BQ76940

大家好、

以下是客户可能需要您帮助的问题表:

电流收集的数据始终不准确(电池电压36V、负载电阻为1K)。 理论上、电流应为36mA、但收集的值为94mA。 当前寄存器读数为65490。  当前寄存器可能无法正确读取数据、客户想知道如何解决?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    遗憾的是、我们的团队外出度假、因此我们本周无法再与您联系。 我们将在12月30日之前回复您。

    谢谢、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    感谢您的提醒。 快乐的假期,期待您的回应!

    BR、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    他们是否将 CC_CFG()设置为0x19? 每次复位部件时必须设置此值。

    它们是否校准 了电流测量值? 输出应是线性的、因此可以通过应用增益和偏移校准在器件的系统侧进行电流校准。 施加已知负载并将其调节到已知电流。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon