This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90SEQ64EVM-650:融合设计中的电源序列在线

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90124A, UCD90124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064217/ucd90seq64evm-650-power-sequence-in-fusion-design-online

器件型号:UCD90SEQ64EVM-650
主题中讨论的其他器件:UCD90124AUCD90124

大家好、团队、

对于电源定序、我已开始使用 UCD90SEQ64EVM 中的 UDC90124。 我已经在线制作了 Fusion 设计中的电源序列。

 我有一些要点和一个问题、  

  • 您的 IC 电源轨似乎在按顺序查找父电源正常但不查找父电源使能信号。 (您的 IC 可能存在安全问题)
  • 我可以理解并运行电源序列。 我也在我的示波器上检查了它。
  • 但是、每当我在``s设计中点击"开始轮询"``时、为了查看图形表示中的电压、SMBus 警报拉低、所有系统都变低?

我不明白为什么它会关闭? 开始轮询时的时间。

谢谢、

日落

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、日落

    您的系统似乎出现故障、导致 SMBALERT 处于低电平。 检查 电压限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne、

    感谢您的快速跟进。

    一些附加信息。

    我启动了我的序列、我可以说没问题。 没有警报或其他东西。 我可以跟随点亮的 LED 指示灯、一切都很好。

    每当我尝试连接 Fusion 设计器以通过图形视图进行监控以查看电压时。 Fusion 设计开始加载或读取寄存 器、这会导致系统关闭、我开始收到警报、一切都会关闭。

    当我按下按钮停止拉入软件并重置序列发生器时、它不会发出任何警报或错误。 但是、每当我在软件中推送 run p拉 时、它都会开始产生错误。

    我已经对欠压和过压进行了一些调整。 我认为他们很好。

    谢谢、

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    GUI 7.0不支持 UCD90124、因为该器件太旧、无法由新 GUI 支持。 请使用 UCD90124A。

    此致

    Yihe